大家好、
我们计划使用此 IC TPS62826DMQR 一种降压稳压器、适合我们的设计。
我们的要求:
输入范围: 5V 至3.5V
输出电压: 1V1和1V2
我们参考了输出电压的数据表、是否怀疑1.8V 是最小值?


这是 IC 吗? TPS62826DMQR 输出1V1和1V2?
等待响应!
谢谢。
S·普利亚·N·萨蒂亚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.