This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:当芯片在 OTG 模式下工作时、有没有办法缩短保护时间?

Guru**** 2514045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQ25731EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266533/bq25731-is-there-any-way-to-decrease-the-protection-time-when-chip-works-in-otg-mode

器件型号:BQ25731

您好!

我想知道在进行保护时是否有任何方法可以缩短反应时间? BQ25731在 OTG 模式下工作。 输入电压为7V、输出电压为3.5V。 蓝色线是输出电压、黄色线是电感器电压、紫色线是驱动器信号。 从输出电压开始振荡直至电压降至零的总时间为16.5ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 BQ25731EVM 中做了更多测试、客户希望实际上降低电感器中的浪涌电流。 我尝试设置不同的电流限制、IADCP 的增益等。 一种高效的方法是增加开关频率。 是否有其他方法可以在软件中实现它? (蓝色线是电感器电流。 主要任务是降低峰值。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    您知道导致此 OTG 电压振荡的原因吗? 我建议先解决根本原因。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的错。 这是一个短路测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    遗憾的是、保护措施在器件内部进行了硬编码。 我们无法通过寄存器设置进行更改。 在短路测试期间、IOTG 应当受到限制、没有什么需要担心的。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    客户想知道芯片何时从短路开始触发保护。

    BQ25731芯片的整个底层保护过程是什么样的?
    从检测到内部模拟电路、再到波发射策略控制、 需要保护多少个 PWM 周期?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yushan、

    这些信息应包含  在数据表中、如果没有、下一个来源是检查 EVM 性能。

    此致