This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825B:有关如何设置开关 MOSFET 的技术文档

Guru**** 2509065 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825, UC2825B, UC3823A, UC3825A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267853/uc2825b-techinical-document-on-how-to-set-up-switching-mosfet

器件型号:UC2825B
主题中讨论的其他器件: UC3823AUC3825A、UC2825

我正在寻找为反激式转换器直流到直流转换器设置 UC2825B 的方法;然而、其数据表是非常通用的、而不会指明如何设置电路、如何选择周围组件或获得 详细的应用说明。  

数据表指向应用手册《UC3823A、带 UC3825A、B 增强型 PWM 控制器》(SLUA125)。 但是、本应用手册也未显示任何计算和支持元件建议。   

很想知道您是否可以帮助我提供此器件的示例、从而提供正确的数据表或应用通知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 控制器与 MOSFET 选择几乎没有关系。 MOSFET、二极管、变压器、电感器和电容器的选择是功率级设计的一部分。 您需要确定功率级的每个组件将看到的电压和电流应力。 选择所需拓扑并使用 TI Power Stage Designer 是确定 MOSFET 电压和电流的良好起点。 了解 MOSFET 电压和电流(和频率)后、即可使用这些电阻器选择所需的元件。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、谢谢你的建议。 我已经更新了原来的帖子。 MOSFET 设置不会太难、我可以根据您的建议来解决。   我在这里更多地提出了设置 IC UC2825B 的方法。  

    我的一些示例问题是:如何对频率和/或占空比进行编程。 我假设它是该特定器件的前沿消隐;但是、数据表未明确指出此器件是否具有该功能。 还需要解决斜率补偿方法。 或简单地设置电流限制功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对频率和死区时间进行编程不是在"B"版本的数据表中、但如果您返回到原始 UC2825数据表、您可以看到以下内容:

    如数据表第7.1节所述、UC2825具有可编程 LEB:

    由于占空比被限制为每相少于50%、双向转换器中不需要斜率补偿。 对于峰值 CMC、请将电流检测电阻设置为 RCS = 0.95V/IPK、您可以从 TI 功率级设计器获得 IPK 的"理想"值、或者自行根据反射的次级电流、变压器 MAG 电流、FSW 等进行计算。

    此致、

    史蒂夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、谢谢你提供了超级有用的信息。 我还有几个问题、希望 进一步了解 UC2825B。  

     LEB 频率是否与 PWM 频率相同? 我找不到任何显示 LEB 和 PWM 开关信号之间关系的图。

    我仅使用单个通道(通道 A)、而使 OUTB 保持开路。 出于好奇心、我们如何配置 OUTA 和 OUTB 之间的相移?

    是否可以在 UC2825B 中调整占空比? 如果不是、那么占空比是多少?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LEB 与 PWM/CS 频率相同。 相对于 OUTB 不会出现相移、因为它们是异步输出、时钟为180°异相。 突出显示的占空比限值是 PWM 控制器的最小/最大限值功能。 您的实际占空比将由您的拓扑、功率级(变压器匝数比)、VIN_MIN VIN_max 和 VOUT。 如果您不想完成计算、您可以使用 TI 功率级设计器 来快速仿真电源拓扑和功率级、这将为您提供您应期望的最小/最大占空比范围。

    史蒂夫