This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:备用电源选项

Guru**** 2515820 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912, LP5907, TPS709, TPS706, LP5910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270170/lp5907-backup-supply-options

器件型号:LP5907
主题中讨论的其他器件: TPS709TPS706LP5910、LP5912

我想知道、LP5907 LDO 输出电容值可以增加到什么水平。 我需要在输出端使用备用电源或大容量电容器、以便在输入电压降至阈值以下后、为微控制器3.3V 提供300ms 的6mA 电流。 此外、是否有任何其他转换器/LDO 可以支持300ms 的备份时间和更短的转换导通时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    我们尚未确定 LP5907在这些电容器水平下的特性、因此您可能会遇到稳定性问题。

    我们有很多客户在类似应用中使用 TPS706 (和 TPS709)。  我已查看过 TPS706或 TPS709输出的超级电容器、但在我们的实验室中未见过任何稳定性问题。  我来看看这些器件、看看它们是否对您有用。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS706和 TPS709具有150mA 的最大输出电流。 我们针对最大输出电流的设计要求是最低250mA。 6mA 用于在从输入侧移除所有电源时提供额外的备用电源。 此外、我还希望即使连接了大容量电容器、IC 导通时间也很短。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    您有几种选择。  由于在源电源关闭时您有一个保持要求、因此您必须以某种方式阻止反向电流流从 LDO 流回 Vin。  您可以使用具有固有反向电流保护的 LDO 作为该模块、也可以向输入电压添加串联二极管。  串联二极管方法将为您的所有 LDO 选项打开、而反向电流保护功能将使您的选择范围缩小为具有此内置功能的 LDO。  

    LDO 具有反向电流保护功能、可能适合您:LP5910 (如果输入电压< 3.6V)或 LP5912 (如果您需要更高的输入电压)。

    我假设您希望 LDO 具有反向电流保护、因为您的负载很高(250mA)、并且您可能没有电压在 LDO 前面的串联二极管上。  因此、假设您将选择具有反向电流保护的 LDO。  要快速启动并仍提供欠压条件下所需的6mA、您可以添加一个具有反并联二极管的串联电阻器(以下原理图中的 Rb 和 D2)。  串联电阻将限制流经 CB (或涓流充电 CB)的电流。  但当负载必须由 CB 供电时、D2将使 Rb 短路。  您必须决定什么时间常数适合您。  如果6mA 至 D2下降0.1V、那么您有0.2V 的电压可在6mA 负载下保持在300ms 内。  因此 Cb > 9mF、如果 R=100欧姆、则5个时间常数= 4.5秒。  

    请参阅以下内容:

    Cb =当输入电压消失时、大电容器会保持 Vout

    使用第一个选项、当 Cb =9mF 且 Rb=100欧姆时、Vout =3.3V 会产生33 mA 的初始峰值电流并随时间推移而下降。

    谢谢。

    斯蒂芬