Other Parts Discussed in Thread: AM3359
主题中讨论的其他器件:AM3359
您好!
我有一个客户在使用 TPS65217CRSLR、有一些问题、请帮助支持!
1.功能要求:
TPS65217CRSLR 的 AC 引脚连接到 DC5V 电源以生成 AM3359的所有电源。 主电源关闭时、TPS65217CRSLR 必须保持电源状态至少为5秒、以确保 CPU 有足够的时间存储数据。
2.当前存在的问题:
1)方案1:在 TPS65217CRSLR 电源(AC)输入引脚中为了增加超级电容的1F 容量、时间没有大幅增加、初步分析原因是在主电源发生故障后、由于超级电容的大内电阻、 电源电压降至4.3V 以下、TPS65217CRSLR 欠压保护。
2)方案2:超级电容器由 DCDC 升压到5V 并连接到 BAT 和 BAT_SENSE 后、当主电源再次上电时、TPS65217CRSLR 也会异常。
3) 3)在方案1和2中、添加超级电容器并为超级电容器上电后、TPS65217CRSLR 无法正常输出。 在超级电容器的功率基本耗尽后、为 TPS65217CRSLR 上电以正常输出。
3. 需要解决的问题: