This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:TPS568215RNNR

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543820, TPS54J061, TPS54JA20, TPS548A28, TPS543B20, TPS543A26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269200/tps568215-tps568215rnnr

器件型号:TPS568215
主题中讨论的其他器件:TPS54J061TPS54JA20TPS548A28TPS543B20、TPS543820、 TPS543A26

您好!

我们选择器件  TPS568215RNNR  对于我们的设计、有以下要求、

1)对于3.3V 输出

输入电压= 5V

Iout = 2A (实际持续负载)

总电容负载=  1175uF (考虑所有去耦电容器)

2)对于1.8V 输出

输入电压= 5V

IOUT = 1A (实际持续负载)

总电容负载=  120uF (考虑所有去耦电容器)

3)对于1V 输出

输入电压= 5V

Iout = 2A (实际持续负载)

总电容负载=  120uF (考虑所有去耦电容器)

我们需要遵循以下事项、

1) 1)选择的降压转换器是否合适。

2) 2)要求 EMI-EMC 报告/图表相同。

3)要添加的任何 EMI 滤波器、使其符合 EMI 标准。

4) 4)在仿真(Webench)中、 如何根据我们的需求添加容性负载?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashvin:  

    我把它分配给了阿莫德,他可以进一步帮助。

    数据表的以下部分详细记录了 COUT 选择。 请尽可能遵循这些建议:   

    在 Webench 中、输入 VIN、VOUT、IOUT 要求后、该工具将为您提供满足该要求的最优 BOM。 您可以通过双击 COUT 组件然后转至自定义器件来编辑 COUT。  他们可以根据您的要求编辑您的条目。   

    之后、您可以在具有该要求的仿真选项卡上运行仿真  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    感谢您的快速响应。

    1) 1)关于 COUT、我们已从数据表中了解、但我们的担忧位于 ON 去耦电容器 用于两个 FPGA ( XC7S50-1FGGA484C , Spartan 7)在 PCBA 中有许多

    建议使用的去耦电容( 3.3V 的总去耦电容器值1175uF ,   1V 有538uF 1.8V 有117uF )那么、您能否建议我们是否可以继续使用此降压转换器(TPS568215RNNR)、或者如果您有更好的解决方案、请告知我们。

    2) 2)我们通过根据要求自定义 COUT 值(即470uF)和 TSS (2.7msec)值、在 Webench 上运行仿真。 我们观察到在启动图中、Vout 达到高达0.53V、应达到1V (请参阅随附的图像仿真以获得1V 输出)、我们想知道它是否有任何问题、并提出建议。

    3.3V 和1.8V 模拟解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashvin:  

    我认为 Webech Sim 耗尽时间、无法使设备完全启动。 我对1V 存在问题感到惊讶、因为对于您的1V、没有 Cff 的500uF 电容很好、并且您处于该规格之内  

    您是否尝试过 SPICE 模型? 我认为这应该会产生更现实的结果。   

    谢谢!  

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    您能帮我下载 PSpice 工具吗、我已经请求获得相同的下载链接、但我尚未收到。 我们可以尝试使用 pspice 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashvin:  

    请在几小时内申请产品文件夹上的 PSPICE for TI、他们应该会向您发送一封电子邮件、告知您下载地址。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashvin:  

    我运行一些 sim、您的 COUT 不会使用此器件生成。  

    您能否看一下这些器件、它们都是 DCAP 3

    • TPS54J061
    • TPS54JA20
    • TPS548A28

    我们全新的 DCAP 4

    •  TPS543B20

    此外、

    • TPS543820
    • TPS543A26

    请告诉我、如果其中任何一项符合您的要求、我可以进一步查看。  

    谢谢  

    Tahar