This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918-Q1:查询封装高度容差

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9534A, TPS22918-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270057/tps22918-q1-query-the-tolerance-in-height-of-the-package

器件型号:TPS22918-Q1
主题中讨论的其他器件:PCA9534A

我看到一些数据表、像 pca9534a、在数据表中指明了封装的高度容差:

我可以通过该图计算出高的容差。 (容差= 1.0-0.8=0.2 (mm))。

但在数据表 TPS22918-Q1中、仅有最大高电平。

数据表中是否有任何有关此封装的高度容差的信息?

或者此数据表中未提供靠近封装的容差。

如果我错了,请告知。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jovanni:

    未指定最小封装高度(因此具有容差)、但请考虑典型的封装高度为1.1-1.25mm、如您发送的第二张图片的底部所示。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick。