This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:在某些启动公司、预编程输出电压设置错误。

Guru**** 2503645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269646/tps65132-at-some-startups-the-preprogrammed-output-voltage-is-set-wrong

器件型号:TPS65132

我们使用 预编程了+/- 5.5V 输出的 TPS65132B5YFFR。 我们不对器件进行编程。 大约每20次启动、输出电压为+/- 4V、而不是+/- 5.5V。 如果器件由使能引脚复位、则电压将变为所需的电压。 消除负载没有任何帮助。 已用的电路如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendelin、

    我可以知道每次启动之间的间隔时间是多少吗? 您是否捕获了任何相关的波形? 谢谢

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    每次启动之间的间隔时间约为8秒。 但我这么快地重启电源、才得以重现问题。 我们在电源循环时重新对其进行确认、关断时间约为5分钟。 下面的波形显示了 由  TPS65132B5YFFR 供电的器件的输出、但使用4V 电源时无法达到2.5V。  TPS65132B5YFFR I 的输出仅使用万用表进行测量、因此没有要共享的波形、但它遵循下图以及其他振幅。

    谢谢!

    此致

    文德林·阿尔布雷希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendelin、

    如果移除 TPS65132的负载、是否仍会出现此问题?

    Br

    帕特里克