This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872-Q1:SIMPLIS 未加密瞬态和平均模型

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270919/tps62872-q1-simplis-unencrypted-transient-and-average-model

器件型号:TPS62872-Q1

您好

我们将使用 TPS62872Y2QWRXSRQ1 稳压器从5V 进行3.3V 轨转换。

我们希望使用全局变量 VOUT 在 SIMPLIS 仿真中更改输出电压、但输出电压保持不变(0.75V)。  

您能帮助解决这个问题吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否分享您的 simplis 原理图以便我可以看到问题?
    此外、您能否详细说明您正在运行哪种类型的仿真?

    此致、

    拉米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法在此处分享屏幕截图、但原理图与设计工具和仿真 链接中提供的屏幕截图类似。 只需更改输入电压和电容器

    当我按 F11并将 VOUT 变量更改为3.3V 时、输出电压在0.85V 左右仍然不变、这甚至不是默认提供的值(0.75V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我检查了仿真文件、它工作正常。  
    您是执行启动还是稳态仿真?

    此致、
    拉米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在执行启动仿真。

    此致、

    哈姆扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:  

    请参考 SIMPLIS 模型中的应用手册:"c:应用手册"

    "* 3. 您必须保持 Steady_State =1进行交流分析。

    *通过将适当的电阻器连接到 VSEL 引脚,可以选择启动的四个默认电压。 (请参阅数据表)"

    此外、您可以在数据表中找到启动电压设置。  

    谢谢你。  

    此致、

    拉米恩