This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:RM 为0mA 时 BQ4050 RSOC 没有变化

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270193/bq40z50-bq4050-rsoc-not-change-when-rm-is-0mah

器件型号:BQ40Z50

您好

在使用 BQ40Z50的客户设计中、问题是在剩余容量更新为0后、SOC 未更改为0。 等待大约10秒、然后 SOC 更新为0。

附加了数据。

剩余容量更新为0 (Term Min Cell V)的原因是不知道 SOC 没有同步更新为0。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    如果设置了 RSOC_HOLD、它可以在 RM 或 FCC 中断时保持 RSOC。

    温度是多少? 5690是什么意思? 4)开尔文?

    您能否提供完整的日志和设置?

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose

    感谢您的答复。

    5690是什么意思?

    A:5690 = 56.90摄氏度

    未设置 RSOC_HOLD。  

    附件是我们最终产品的 gg 文件和无人机 BMS 日志。

    e2e.ti.com/.../CR_2D00_BMS_2D00_G61-BMS_5F00_IC-V07.gg.csve2e.ti.com/.../BMS_5F00_Log_5F00_20230727_5F00_162247.xlsx

    请帮助检查它。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    匹配的 ChemID 是什么? 我需要使用 ChemID 检查项目符号4 (请参阅下面的)。

    他们可以尝试改善最后的 RSOC 跳跃:
    1- 将负载选择更改为1、这使用当前的平均放电电流。
    2-启用平滑处理
    3-不要同时设置 RSOC_HOLD 和平滑处理
    4-将 Term Voltage 设置为 OCV 曲线的陡峭区域。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose

    感谢你的帮助。

    他们找到了原因。  为了让无人机在一段时间内继续飞行、系统将延迟设置为10秒、以显示0%。

    另一个问题是、电芯的电压和其他三节电池电芯相差很大、为什么 SOC 仍然是11%?

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    当电池1为2.6V 时报告11的 SOC 可能与10秒的延迟有关。

    看起来电量监测计应该根据配置报告0%。 CELL_TERM = 1。


    另一个原因可能是放电电压终点位于平坦区域下方。 我将需要知道匹配的 ChemID。 您可以提供 srec、也可以读取 ChemID (如下所示)


    至于上面所示的电压不平衡、是否启用了电池平衡? 在原理图中进行完整性检查也有助于识别这一点。

    此致、
    何塞·库索