This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38700Q1EVM:无法连接到 EVM

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, USB-TO-GPIO2, TPS38700Q1EVM, TPS38700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268940/tps38700q1evm-cannot-connect-to-evm

器件型号:TPS38700Q1EVM
主题中讨论的其他器件:USB 转 GPIO2TPS38700、TPS546D24A

团队成员

我的客户遇到了通过 USB-TO-GPIO2与以下链接相同的问题

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229836/tps38700q1evm-tps38700

您能分享  TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.7.8.1 exe 的链接吗?

谢谢。

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    由于这是已发布的产品、因此我没有理由不提供我用于与 TPS38700Q1EVM 连接的版本。

    e2e.ti.com/.../TI_2D00_Fusion_2D00_Digital_2D00_Power_2D00_Designer_2D00_7.7.8.1.zip

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    感谢您的快速回复。 版本7.6.6和版本7.8.8.1不起作用。 像"Error loading or running application library"这样弹出的错误消息此外、他们提到最新版本(7.9.1)中 的 GUI 无法检测到 TPS38700。 当他们在 GUI 列表中选择 TPS38900时、GUI 会正确检测到 TPS389004和读/写电阻。  

    这种行为是否正确、或者是否有任何方法可以修复或解决?

    谢谢。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    好的、很遗憾、我认为 GUI 无法检测到 TPS38900为6通道版本。 使用该器件进行测试时、我可以使用工具菜单中的 I2C 工具手动设置寄存器值。

    我发送的7.7.8.1文件应具有 TPS38700的扫描模式。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。  我的意思是 Fusion 设计师没有在 版本7.6.6和版本7.8.8.1中启动,因为这个错误,即使他们尝试安装 windows . NET Framework 4.5.2。   

    他们还通过 TPS546D24A E2E 螺纹安装了7.9.3版本。 TPS38700Q1、该版本可以检测到 TPS38700Q1。 ver7.9.3是否已正式发布?  

    7.9.3版本中未发生任何问题?

    谢谢。

    太棒了

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    很高兴他们能够使用它。 如果有人在 E2E 主题中发布了该版本、我敢肯定可以使用。 祝您度过美好的一天!

    如果您有任何其他问题、请告诉我们。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好

    感谢您的帮助! 还有一个好地方!

    谢谢。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    感谢您在此咨询!

    谢谢。

    伊萨