This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS748A:LDO 解决方案建议

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271060/tps748a-ldo-solution-suggestion

器件型号:TPS748A

尊敬的团队:

请帮助推荐 LDO。 不需要 FB、谢谢。 VIN:=12V Vout=3.3V 封装尺寸:SOT23

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    为了帮助推荐合适的器件、此应用对 LDO 的输出电流要求是多少? 并且是否有任何需要或首选的特定特性(例如使能、电源正常等)或规格(例如低静态电流)?

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelsey:

    约5mA 的输出电流、针对使用的 RTC、将12v 转换为3V。

    我们选择 LP2981-33DBVR。

    对该函数而言也是可以的、对吧? 谢谢。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您提供额外的信息。 考虑到您列出的要求、是的、 只要输入电压的绝对最大额定值为16V 就足够了(例如、只要将经历冷启动瞬变的汽车电池不为12V 供电)、LP2981-33DBVR 是一个不错的选择。

    此致、

    凯尔西