This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:重新加电后、24V 主电源无法正常工作。

Guru**** 2514935 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271325/tps65217-the-24v-main-power-supply-fails-to-work-properly-after-re-powering

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件:AM3359

您好!

我有一个客户在使用 TPS65217CRSLR、有一些问题、请帮助支持!

1.功能要求:

TPS65217CRSLR 的 AC 引脚连接到 DC5V 电源以生成 AM3359的所有电源。 主电源关闭时、TPS65217CRSLR 必须保持电源状态至少为5秒、以确保 CPU 有足够的时间存储数据。

2.当前存在的问题:

1)方案1:在 TPS65217CRSLR 电源(AC)输入引脚中为了增加超级电容的1F 容量、时间没有大幅增加、初步分析原因是在主电源发生故障后、由于超级电容的大内电阻、 电源电压降至4.3V 以下、TPS65217CRSLR 欠压保护。

2)方案2:超级电容器由 DCDC 升压到5V 并连接到 BAT 和 BAT_SENSE 后、当主电源再次上电时、TPS65217CRSLR 也会异常。

3) 3)在方案1和2中、添加超级电容器并为超级电容器上电后、TPS65217CRSLR 无法正常输出。 在超级电容器的功率基本耗尽后、为 TPS65217CRSLR 上电以正常输出。

3. 需要解决的问题:
1 μ A 芯片)在正常工作模式下消耗多少电流?
2)如何解决当 AC、USB、BAT 引脚电源有残余电压时24V 主电源无法正常工作的问题?
非常感谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    您能否共享以下信息:

    • 显示上述问题的示波器捕获
      • VAC、VUSB、VBAT、VSYS
      • VSYS、PWR_EN、nWAKEUP、VDCDCx

    • 如果可能、请提供原理图和布局文件(如果您需要私下共享这些文件、请告知我)

    正常工作期间的电流将取决于应用的负载条件。 所有输出的电流规格应记录在数据表中。 您需要在处理器工作期间或空闲状态下测量进入芯片的电流、以找到适合您的设置的确切数据。

    如果没有先看到示波器捕获中的异常行为、就对24V 主要功率问题提出不能可靠的建议。 您能否更清楚地描述电源序列的哪个部分发生故障? ( 参阅  第8.4节 数据表)

    此致、

    詹姆斯