This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:上电 Re TRY 数

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271320/tps65219-of-power-up-re-try

器件型号:TPS65219

您好!

我们可以在数据表 P. 57中找到以下句子。   似乎当两次重试失败时、TPS65219会停止上电。

对于检测到的每个关断故障、无论是否由于放电失败而在序列之前、在上电序列期间、还是处于活动或 STBY 状态、重试计数器(POWER_UP_STATUS_REG 寄存器中的 RETRY_COUNT)都会递增。 该器件尝试重试两次上电。 如果这两个命令都失败、则需要在 VSYS 上进行下电上电、以重试计数器复位。

另外、P.130的 RETRY_COUNT 说明如下: 在本句中、当三次重试失败时、TPS65219将停止上电。

读取状态机中的当前重试计数。 如果 RETRY_COUNT = 3并且未屏蔽、则器件不会上电。

TPS65219会重试加电多少次?  两到三次?

虽然我认为答案是三次、但我想确认一下。   请告知我们。

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hattori-San、

    感谢您使用 E2E。 如果  MASK_RETRY_COUNT 配置为0x0、则器件最多重试两次。 例如、如果您捕获在上电期间发生故障的电源轨的输出电压、您将看到三个上升沿。 其中包括第一次尝试加上两次重试。 请告诉我们您的问题是否得到了解答。  

    谢谢。

    布伦达