This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:设计可变输出 DCDC

Guru**** 2527470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271093/tps62933-design-a-variable-output-dcdc

器件型号:TPS62933

大家好、我想获得以下设计

输入侧:固定24VDC

输出侧:使用 可变电阻器作为反馈高侧电阻器、生成可变输出1V - 17V 和3A。

根据 Webench 仿真中看到 TPS62933 正常工作。 但是、它需要不同的元件值。 主要不同之处在于电感值。  

1.能否使用中间或最大的电感器值来生成1-17V 的输出电压范围?  

可以使用最大的电容 C_in 和 C_out 吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的联系。

    在使用同一 BOM 检查1Vout~17Vout 的可行性之前、我想检查您的输出电流(Iout)条件。 峰值电流是否为3A?平均电流是否低于3A? 您的典型平均 Iout 是多少? 对于24Vin-17Vout-3A 运行、器件的热性能可能是一个问题。  

    此外、您是否有 开关频率要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:  

    我想设计一个通用直流/直流降压电源、它具有尽可能宽的输出电压范围、并且在所有输出电压范围内具有相同的输出电流范围。

    对  开关频率没有要求。

    我希望所有范围内的 I_RIPPLE 都尽可能小、例如20-30%。  

    因此、其设计确实达到了 TPS62933的性能。  最终结果可能是1-15V、最大2A (任何其他组合)取决于 TPS62933能力。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    因此、17Vout-2A 下的热性能不应成为问题。

    但为什么对 IL 纹波有严格要求呢? 如果是、您需要使用相当大的电感、则需要仔细考虑低 Vout 下的环路稳定性。 以下是我们推荐的 LC 表、通常较大的 Vout 会具有较大的推荐电感。  

    如果您需要降低 Vout 纹波、另一种好方法是增大输出电容、这是降低输出纹波的有效方法。

    说实话、很难找到一个适合所有输出电压条件的黄金 BOM、否则我们不会列出针对不同输出电压的推荐 LC。 我确实看到了 TypeC PD 的一些情况、其中需要使用相同 LC BoM 的5Vout/9Vout/15Vout/20Vout。 我想知道您为什么对您的应用有此要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您对 Miranda 的帮助。

    设计要求: 我想设计一个24VDC 输入可变输出电压电路。 反馈电阻器是一个可变电阻器、用于控制 Vout。  

    我的提议(不确定是否可行): 理想情况下、我需要输出1-20V、3A。 但由于降压 IC 的限制、我将研究2或3A 负载下最宽的 Vout 范围。 我能否 选择中等范围的设计 (10V 3A)? 那么、该产品在10V 3A 时将具有最小纹波、在5V 和15V、3A 时将具有稍大的纹波? 我 计划使用稍大的 L 和非常大的 C_IN、C_OUT 来减少输出纹波。

    你认为建议的想法是可行的吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    根据 IL 纹波公式、50%占空比将具有最大的 IL 纹波、因此它将为12V 输出电压、而不是10V 输出电压。

    电感与器件环路响应有关。 在整个 Vout 范围内使用相同的电感、需要检查每种条件下的环路稳定性。 这并不容易、需要同时进行仿真和基准测试。 请 根据需要再次检查。