This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:从 fwf707.10.00版本升级固件

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987DDK, TPS65988DK, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271298/tps65987d-firmware-upgrade-from-version-fwf707-10-00

器件型号:TPS65987D
Thread 中讨论的其他器件:TPS65987、TPS65988、、 TPS65988DK

您好!

我对从 fwf707.10.00版本升级固件有疑问

我使用 TI 配置工具6.1.4版创建一个新配置

并选择固件文件: TPS65987_88_F907_14_14.bin

并使用该新固件更新闪存。

我重新启动芯片、可以看到芯片正在使用我的新配置。 (GPIO 和 PDO 等)。

但寄存器0x2E 和0x2F 的内容仍然是相同的旧版本。

固件:build-id:6758100b89288f6f47ca35fba365804a4afbd46e_01122018
固件:device-info:TPS65988 HW0030 FWF707.10.00 ZAce1

寄存器0x2E 和0x2F 是否应该反映新版本或者它们是否只具有旧的原始版本?

我可以看到、如果我擦除闪存并重新启动芯片、寄存器0x2E 和0x2F 仍然保留旧的信息。

此致、

马丁·布格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我不确定这些字符串是否在固件(FW)版本之间更新。

    您可以按照以下步骤检查 PD 控制器当前使用的固件版本。 请注意、您必须已将当前配置刷写到 PD 控制器、才能应用固件更改。
    转到适配器选项卡->配置 I2C/SPI 适配器设置->扫描以获取器件响应->测试 HI 模式寄存器读取(0x03)->测试 HI 版本寄存器读取(0x0F)

    版本寄存器0x0F 应具有 PD 控制器所运行的准确的固件版本。

    请注意、F907.14.14 FW 基于并专为 TPS65987DDK 和 TPS65988DK 而设计、而不是您正在使用的 TPS65987D。 我会谨慎使用此固件、因为它们可能可以互换、但交换固件后无法保证器件行为。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Alex、谢谢。

    我可以看到寄存器0x0F 更改:

    在闪存为空且芯片重新启动后:

    [0000000f]:00 10 07 F7

    对闪存进行编程并在芯片重新启动后:

    [0000000f]:10 10 07 F7

    我认为我应该自行在配置工具中选择最新固件文件。

    但是我应该使用工具根据芯片类型选择的芯片吗?

    因此、使用寄存器0x0F 中的配置工具版本6.1.4和"10 10 07 F7"、我将运行可用于 TPS65987D 的最新固件?

    此致、

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    可以。 对于 TPS65987D 和 TPS65988、应仅使用 F707.XX.XX 固件文件。 F907.XX.XX 固件文件适用于 TPS65987DDK 和 TPS65988DK。

    我们在配置工具中提供所有这些器件的原因是这些器件共享同一个 GUI、因此下载内容将包含所有固件文件。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex。