请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65219 您好!
我们可以在数据表 P. 57中找到以下句子。 似乎当两次重试失败时、TPS65219会停止上电。
对于检测到的每个关断故障、无论是否由于放电失败而在序列之前、在上电序列期间、还是处于活动或 STBY 状态、重试计数器(POWER_UP_STATUS_REG 寄存器中的 RETRY_COUNT)都会递增。 该器件尝试重试两次上电。 如果这两个命令都失败、则需要在 VSYS 上进行下电上电、以重试计数器复位。
另外、P.130的 RETRY_COUNT 说明如下: 在本句中、当三次重试失败时、TPS65219将停止上电。
读取状态机中的当前重试计数。 如果 RETRY_COUNT = 3并且未屏蔽、则器件不会上电。
TPS65219会重试加电多少次? 两到三次?
虽然我认为答案是三次、但我想确认一下。 请告知我们。
谢谢、此致、
服部美