This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:SW Transinet

Guru**** 2766925 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270318/lmr51430-sw-transinet

器件型号:LMR51430
主题中讨论的其他器件:TLV62569

团队成员一起工作时、我对 SW_Transient <20ns 的电压降额38V、最大值会感到困惑。 在这种情况下、为什么是38V? 是这样吗?

 

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为他们有矛盾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大脑,

    这 意味着 SW 上升的过冲不应超过38V、SW 下降的下冲不应低于-3V。

    B、R

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 TLV62569的 SW 额定电压具有瞬态时间。 它高于最大值。 电压。 但在该规格中、我没有看到类似的、为什么?  

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    这取决于 内部 MOS 的参数。 对于更高的 Vin 范围、具有瞬变时间的 SW 额定电压也不同。  

    B、R

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我和您的意思相混淆。 您是说该器件具有针对 DC、SW 和 SW 的相同应力、并且持续了一段时间?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是的、 直流 SW 和 SW 在一段瞬态时间内的正应力相同、它们都等于38V。

    和负应力不同、 DC SW 为-0.3V、具有  瞬变时间周期的 SW 为-3V。

    B、R

    科林