请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62872-Q1 您好
我们将使用 TPS62872Y2QWRXSRQ1 稳压器从5V 进行3.3V 轨转换。
我们希望使用全局变量 VOUT 在 SIMPLIS 仿真中更改输出电压、但输出电压保持不变(0.75V)。
您能帮助解决这个问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我们将使用 TPS62872Y2QWRXSRQ1 稳压器从5V 进行3.3V 轨转换。
我们希望使用全局变量 VOUT 在 SIMPLIS 仿真中更改输出电压、但输出电压保持不变(0.75V)。
您能帮助解决这个问题吗?
我无法在此处分享屏幕截图、但原理图与设计工具和仿真 链接中提供的屏幕截图类似。 只需更改输入电压和电容器
当我按 F11并将 VOUT 变量更改为3.3V 时、输出电压在0.85V 左右仍然不变、这甚至不是默认提供的值(0.75V)。