This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:成功学习周期

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270600/bq27z561-r2-successful-learning-cycle

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

我们正在进行电量监测计学习周期。

在学习周期方法中,首先,我们需要更新我在 BQ studio 的 chem。

如果 chem ID 不可用,则意味着获取 chem ID 的过程是什么。

谢谢!

Br、

Rajesh C

嵌入式软件工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    是的、您需要在开始学习周期之前更新 bqStudio 中的 chemID。

    解决此问题的方法有两种、第一种是使用 GPCCHEM 工具、您可以在该工具中找到 chemID、它可以帮助您找到正确的 ChemID。

    如果您使用的电池没有现有的 ChemID、则可以通过一个流程向我们发送采样电池、以便我们为其创建 ChemID。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    在这里我还有一个 dout

    我在执行学习周期方法后更新了化学 ID。

    那么,这里什么是化学 ID 的作用,如果没有化学 ID ,我能做学习循环吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    下面的说明了在开始学习周期方法之前需要对 chemID 进行编程。 如果在开始学习周期方法之前不选择 chemID、Impedance Track 算法的准确性将比使用 chemID 完成要低得多。 您可以在下面的链接中找到有关成功完成学习周期的更多信息。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua903 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺