This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:PSpice 模型 EN 电压问题

Guru**** 2536500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268607/tps552892-pspice-model-en-voltage-problem

器件型号:TPS552892

您好!

我 使用 PSpice for TI 对 TPS552892进行了仿真、发现该器件 在低于数据表1.15V 额定电压0.9V 的 EN 电压下导通。

关闭开关的准确度更高。  

该仿真基于

TPS552892加密 PSpice 模型

可以从 www.ti.com/.../TPS552892下载

我已随附 results.e2e.ti.com/.../TPS552892_5F00_tran_5F00_sim_5F00_rampup_2D00_down_5F00_of_5F00_Vin24V_5F00_L4.7_2600_3.3uF.pptx

SPICE 模型中是否有问题或它是我的故障?

提前感谢 您的回答。

谨致问候

弗拉基

米尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    感谢您的联系。 我会检查一下、并在下周一给您回复。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    很抱歉迟到了回复。 我已经检查了内部模型、内部定义 EN_Rising 阈值约为0.8V、由于存在100us 延迟、因此您将看到大约 0.9V、然后器件开始切换。 考虑到温度变化、VEN_H=1.15V 是最大值。

    器件在仿真中停止切换、因为触发了 Vin UVLO、此时 EN 仍约为1.1V。 您可以使用0.7V 作为 EN_FALLING 阈值的典型值。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryce、您好!

    谢谢、我将订购评估板以便测试它。

    此致。

    弗拉基 

    米尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    谢谢、我现在将结束此主题。 如果您有更多问题、可以打开新问题。

    BRS、

    布莱斯