This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:为何即使参数发生变化、也要调整电池组短路测试的波形?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270649/bq40z80-why-can-t-the-waveform-of-the-battery-pack-short-circuit-test-be-adjusted-even-if-the-parameters-are-changed

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

为什么即使参数发生变化、也不能调整电池组短路测试的波形?

我用空气开关来连接电池组的输入和输出端子、示波器会捕获短路电流的波形。 该软件使用 Battery Management Studio。

我希望波形只有一个峰值、因此我更改了 ASCD 中 Threshold1和 Threshold2的参数、但波形没有改变。 这样做的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请定义测试条件(BQStudio 上的电池数和初始寄存器页面)我也不确定每个通道代表的是什么、这些是输出(PACK+/PACK-)处的电流和电压吗?

    您在 BQStudio 中的测试后是否看到 AOLD/ASCD 标志设置?

    此致、

    怀亚特·凯勒