This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:主板上的显示指示灯始终为红色且无功能。

Guru**** 1587215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270687/tlv62569-the-display-light-on-the-mainboard-is-always-red-and-no-function

器件型号:TLV62569

1、该单位用于汽车,因此问题必须分析并需要分析 报告。 谢谢你。

2、错误描述:由于 TLV62569DBVR Ti 的 PIN1和 PIN2 断路,主板上的显示灯一直是红色的。 "确定"主板上的显示指示灯变为红色,比变为蓝色大约2秒钟。

3、如果异常分析的原因是由 EOS 造成的,请加去盖,验证损坏区域,并分析可能的根本原因。

4.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在收到并审阅缺陷产品后提供分析时间表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei Song 您好!

    感谢您与我们联系、

    如果器件损坏或出现故障、请联系您当地的销售人员进行 FA 分析。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Moheddin,

    感谢你的评分

    1.我们已将传真的产品发送给 位于上海的 TI 客户支持、更多信息如下。

    2.我们已经收到了 TI 客户支持部门的电子邮件进行了解答,如果我们有任何问题,我们可以把它发送给您进行解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei Song 您好!

    感谢您的更新、

    我们收到来自已回答的 TI 客户支持的电子邮件,如果我们有任何问题,我们可以将其发送给您以供回复。

    当然

    谢谢。此致、

    Moheddin。