This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:原理图审阅

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269945/tps65219-schematic-review

器件型号:TPS65219

大家好、

这是我们有关 TPS6521902的客户原理图。

它有什么缺陷吗?

e2e.ti.com/.../TPS6521902.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享原理图。 我们将在接下来的2个工作日内进行查看并提供反馈。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经审阅了 PMIC 原理图(第1页)。 请在下方查找反馈、如果有任何问题、请告诉我们。 我们建议让 Sitara 处理器团队查看完整原理图、以便他们查看与处理器的连接。  

    • VDD1P8 :这是一个内部 LDO,需要在 PMIC 所在的同一层放置一个2.2uF 的电容器。 客户原理图未显示正确的电容器值。

    • 降压输出电容 :TPS6521902 NVM 上的 Buck1/Buck2/Buck3配置为准固定频率和高带宽 ,需要最低30uF 的本地输出电容(降额后)。 通常使用47uF 输出电容。  请相应地增加 Buck1上的输出电容。 也可以增加 Buck2/Buck3的输出电容、以确保降额后电容高于30uF。   

    • LDO 输出电容 :所有 LDO 上的输出电容都不正确,超出了本地输出电容的最大限制。 每个 LDO 需要一个2.2uF 的本地电容(典型值)。  

    • VSYS :VSYS 是 PMIC 的主电源,需要2.2uF 的输入电容。 请添加一个2.2uF 的电容器。

    • nRSTOUT :此引脚有一个上拉至 VDD3V3的引脚。 如果此引脚用于驱动处理器上的 MCU_PORz、请确保两个信号之间存在与门或缓冲器。 AM62上的 MCU_PORz 使用1.8V 域。  

    • nINT :此引脚需要一个上拉电阻器,但客户原理图未显示任何。 请确保完整原理图的另一页中存在该上拉电阻。  

    • VDD3V3 :我找不到为 VDD3V3供电的外部 IC。 这是外部3.3V 降压稳压器吗? 我们建议使用 PMIC GPO2来启用提供3.3V 电压的外部 IC。 如果使用 GPO2 (开漏)、请确保它有一个外部上拉电阻器。  

    谢谢。

    布伦达