This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:最小 DMAX @ 400kHz

Guru**** 1831470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270314/lm61495-q1-min-dmax-400khz

器件型号:LM61495-Q1

团队、

我们能否保证最小最大占空比  @ 400kHz? 数据表仅提供2.2MHz 的典型值。 客户必须能够在低 VIN 下工作。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户的最终应用和功率条件是什么?

    如果器件的工作条件接近压降、则开关频率通常会开始折返以保持输出稳压。

    一旦器件进入压降模式、输出电压将线性下降、并随输入电压减去二极管压降而减小。  

    另请注意、它取决于输出电流负载。 请参阅下面的压降曲线以供参考。  

    最小/最大占空比取决于器件的最短导通时间和关断时间。

    下面是我针对5Vout|400kHz 进行的计算

    • D = VOUT / VIN
    • D = Ton /T  
    • T = 1/fsw
    • TON = D * T
    • TOFF =(1-D)* T

    在 VOUT = 5V 且 Fsw = 400kHz 的情况下、我只需调节 VIN、检查 Ton 和 Toff 是否均在 TON_MIN 和/或 TOFF_MIN 规格范围内。

    e2e.ti.com/.../Ton_5F00_Toff_5F00_Calculator.xlsx