This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:FMEDA:FMD 和 FIT

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267544/lp87745-q1-fmeda-fmd-and-fit

器件型号:LP87745-Q1

尊敬的专家:

现在、我们需要拟合和 FMD 来进行计算和分析。

我们已经签署了保密协议、并且从官方网站下载了一些信息、但是下图红框中的文件无法下载。

我们在下载的文件中找不到有关 FMD 的信息。

请帮助提供 FMD 信息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruijie:

    此问题已修复、现在可以下载您在上面突出显示的以下文档。

    此致、

    菲利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    这些文档已经可以下载,、但我找不到 FMD 信息。 请您向我提供可以找到此信息的文档。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philip:

    您能否向我提供可从中找到此 FMD 信息的文档?  

    我的电子邮件地址是 zhuruijie@chuhang.tech

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruijie:

    已就此向您发送电子邮件。

    谢谢。

    菲利普