This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要一个符合 IEC-61508标准的电源解决方案。

Guru**** 2561860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268984/i-need-a-power-solution-could-meet-iec-61508

主题中讨论的其他器件:LM5148-Q1

大家好、

我需要一个符合 IEC-61507且规格为48V 至7V@6A 的电源解决方案。

您能给我一个合适的解决方案吗? 坦斯克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅应用手册(SSIY007)以了解 TI 直流/直流产品系列支持的不同类型的功能安全类别。

    目前、我们没有任何功能安全合规型器件可以满足该应用条件。

    您可以查看具有功能安全功能的 LM5148-Q1控制器(请参阅功能安全型产品的定义应用手册)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy Hus:

    但我在 TI 网站上看到了如下所示的一些信息。 那么、如何满足 IEC61508标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您查看我之前发送的应用手册、就会看到 TI 产品的三种功能安全类别的分类情况。

    功能安全型器件不具有集成式安全功能和内部监控、因此用于外部电路。 因此、TI 提供时基故障率和 FMD 文档、以允许设计人员在其安全分析中评估器件。   

    符合功能安全标准的器件具有经 TUV 认证的功能安全开发流程、该认证可确保产品的开发遵循 ISO 26262和 IEC 61508的功能安全标准。

    目前、我们还没有"功能安全合规型"器件 、但我们有"功能安全型"器件。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    简单地说、产品具有此类功能、但目前不符合规范、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是功能安全型器件 支持  没有 IEC 61508开发过程流标准。

    因此、我只建议在符合  兼容 应用目前没有的所有不同器件。

    此致、

    吉米