This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:可用于单独控制24个 LED?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269241/lp5024-can-be-used-to-control-24-leds-individually

器件型号:LP5024

您好!

我的客户希望分别驱动总共24个 LED。

他们是否可以使用 LP5024来实现该目的?

是否可独立控制各 LED 灯,是否可根据需要由 PWM 和直流电压控制亮度 Dx_Bank_?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K、Hirano:

    LP5024仅具有 PWM 调光功能、而 LP5024可通过单独修改 PWM 值来单独驱动总共24个 LED。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K、Hirano:

    您可以告诉客户、他们可以配置 Reg0x0F~0x26以单独控制 LED。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    感谢您的答复。
    让我再次确认一下。
    尽管 它们可以配置 Reg0x0F~0x26以单独控制 LED、亮度可只由 PWM 控制、不能由直流电压控制?

    此致、

    k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、K。 平野市、

    是的、LP5024仅具有 PWM 调光。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 K。 平野市、

    我有一个问题、即客户是否必须通过直流电流单独控制 LED、为什么他们需要此功能? 感谢您的评论。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、K。 平野市、

    有任何信息吗? 提前感谢您的评论。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Br、

    对不起我的费率回复。
    Ether PWM 或 DC 适合它们。
    他们现在正在考虑使用 LP5024。

    此致、

    k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 K。 平野市、

    感谢您的信息!

    BR、Jared