This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC69601:一些应用问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC69601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271004/tlc69601-some-application-questions

器件型号:TLC69601

您好、先生/女士:

我们有 一些应用问题需要您的帮助、请参阅以下内容。

1.是否有单层布局示例? 您能为我们分享一下吗?

2.数据表提到 CLK_O CAN 系列可达1024个 IC、您能告诉我们您的客户通常使用的最大驱动器 IC 数量是多少吗?

3.如果客户帧速率为166Hz/VRR、那么1个 SPI 系列36pcs TLC69601, 您能告诉我们最小时钟频率的范围,您有没有公式?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    由于这是一种选择性瓶盖产品、您可以通过邮件联系我们吗?

    我已通过私人消息向您发送了邮件地址。

    Br, Gracie