您好、您可以建议使用 IC 从24V 输入生成干净的+15V/5W 和-15V/5W 电源、用于电流传感器电源。
此致、
吉滕德拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jitendra、您好!
我发现了来自 WVIN 团队的几款器件、我将您分配给他们以进行更多评论。
https://www.ti.com/product/LMQ66410
谢谢
Tahar
Jitendra、您好!
我们还有其他器件、但您可以将 LMQ6410用于+15V。 但是、对于需要反相降压/升压拓扑的-15V 应用、这可以通过降压器件来实现-请参阅我们的同事 www.ti.com/.../snva856b.pdf 编写的以下文章。 但它需要一个 Vin 额定值 大于43V (假设您的最大输入电压为28V)的 IC。 我建议在反相降压/升压配置中使用 LMR36510来生成-15V 电压。
是的、如果您想选择相同的器件、也可以使用它来产生+15V 电压。
此致、
友好
Jitendra、您好!
使用瞬态模型、并将外部电路重新配置为反相降压/升压转换器。 您还应该注意接地参考。 我认为该模型的0V GND 可能是全局0V 网、因此、在设置 PSpice 模型时可能需要考虑电平转换。 通过执行以下操作:
1.将 IC GND 引脚设置为0V、或连接到 PSpice GND 符号。
2.将实际系统的 GND 设置为 Vout,而不是连接 GND 符号。
3.将 VIN 源从 VIN 引脚连接到上述步骤中分配的 Vout 节点。

来自仿真的 Vout 将是正电压。 如果 Vout 节点下降到0V、则 GND 符号实际上是负输出端口。
希望这澄清了、
谢谢。
友好
尊敬的 Youhao:
谢谢。
对于降压配置、Webench 建议的电感器值为8.2uH。 当电流为8.2uH 时、2MHz 下计算出的电流纹波非常小。 此外、数据表中的第9.2.2.4节还说明"请注意、在最大负载远小于器件的最大可用值的应用中选择纹波电流时、请使用最大器件电流。" 基于数据表的计算表明使用的电感值要小得多。
对于8.2uH 的仿真、器件在正常模式下似乎未工作。 器件在仿真中表现正常、2.2uH。
您能否建议此器件的良好电流纹波水平以选择合适的电感器值?
此致、
吉滕德拉
您好、您好。
文件已附加。

此致、
吉滕德拉
Jitendra、您好!
很抱歉耽误你的时间。 该 IC 可提供2~3A 峰值电流、最大负载电流仅为0.33A、约为该电流容量的10%、您可以将其视为"小得多"或您认为它仍在正常范围内。 据我了解、8.2uH 应该可以正常工作、但根据参考的数据表建议、2.2uH 可能性能更好。 此外、2.2uH 可能更便宜。
Webench 基于经实践检验的电路设计 EVM、但可能限于优化设计。 但是、它应该能起作用、至少能让您有一个良好的起点。 我们始终建议客户通过实验调整电路、以获得更好的性能。
祝您在项目中一切顺利。
此致、
友好