This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:当5V 输入充电电压为4.2V 时、器件无法充电

Guru**** 2530640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270991/bq25611d-device-cannot-charge-when-5v-input-charge-voltage-4-2v

器件型号:BQ25611D

您好、先生/女士:

我们正在测试我们的 PCBA、发现以下问题。

当 VIN 为5.1V 充电电压为4.41V 时、换能器工作正常。

但当 VIN 是5V 充电电压时、充电器4.41V 是不行的、即使我们把充电电压换成4.2V 也不行。

我们还检查了 REG09 0A、 还检查了 TS 和/CE 的电压电平、结果如下所示。

请告知我们如何解决此问题。

期待您的反馈。

非常感谢。

电源电压:5.0V
充电电压限制 :4.2V
/CE 电压:0V
TS 电压:2.92V

寄存器数据:


电源电压:5.0V
充电电压限值 :4.41V
/CE 电压:0V
TS 电压:2.92V

寄存器数据:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您认为充电器无法正常工作时、您能否提供以下内容?

     运行条件、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS、VBATSNS (BATSNS 引脚上的电压)。

    所有寄存器读数。 寄存器读数有助于了解充电运行状态和任何故障条件。

    谢谢。