This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐用于低于1GHz 的稳压器

Guru**** 2503415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A02, CC1352P7, TPS769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269772/recommend-regulator-for-sub1-ghz

主题中讨论的其他器件:CC1352P7TPS769、TPS7A02

大家好!  

我们正在使用带 Lisocl2电池(3.6V)的 Cc1352p7加速计、而没有任何稳压器。因此大多数设计在电源部分使用 TPS LDO。因此请指导我们、确实 需要 TPS 稳压器、因为 cc1352p7电压支持3-3.7V 电压、加速计支持3至3.9V 电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:  

    您是否想知道是否将 TPS769与 CC1352P7配合使用? 或者、这个问题是要问微处理器团队吗?

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Juliette

    我的问题是  

    在我们的设计中必须使用 TPS 769吗?(因为所有设备 电压都在范围(3-3.8v)内、电池电压也是3.6V

    如果微伏电压处于范围之内(3-3.8V)、则使用 TPS 的相关性如何

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manu:  

    感谢您的澄清。

    通常、无论输入端出现瞬变、都会使用 LDO 为微处理器保持稳定的电压输出。  

    此外、如果您不需要 MPIC 电源、选择具有低 Iq 和使能功能的 LDO 可以降低电池的功耗。  

    如果您使用同一电池为多个器件供电、它还有助于为 MPIC 保持隔离轨-这比前两个少得多。  

    您可以决定直接由电池供电、但 最好在电源和微处理器之间建立阶跃、以便进行调试或保护。 更换 LDO 通常比 MPIC 更简单、更便宜。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Juliette

    非常感谢您的 APT 回复...can 您请建议一个具有以下要求的 LDO 吗? ...

    输入电压=3.67V

    VOUT=3.3V

    峰值电流100mA (仅在触发无线电时、间隔为30分钟)

    芯片=CC1352P7

    传感器= ADxL345

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:  

    我们建议根据您的应用选择 TPS7A02。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juliette

    非常感谢您的支持。