This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R3:SW 引脚连接

Guru**** 2384490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270507/tpsm365r3-sw-pin-connections

器件型号:TPSM365R3

封装引脚排列具有一个单独的 SW 引脚、该引脚似乎用于引导电容器连接。 此参考设计让两个 SW 引脚都通过 PCB 中的同一覆铜连接、但我觉得通过开尔文连接将引导电容器连接到内部 SW 节点可能很有用、因此可以在外部将它们保持断开状态。 是否要求在器件外部将这些引脚连接在一起?  

谢谢、Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要求具有到交换机或引导的外部路由。 该 EVM 具有能够测量 SW 的 SW 布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Marshall。

    -标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气、Mark。