This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21551-Q1:UCC21551-Q1

Guru**** 2506905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530, UCC21551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270108/ucc21551-q1-ucc21551-q1

器件型号:UCC21551-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21530UCC21551

团队成员

我们在项目中使用了 UCC21551和 UCC21530这两个驱动器。  请提供上述两个 IC 在105度环境和400kHz 开关频率下的允许功率耗散。

栅极电容:2.8nF

VCC = 18V

此致、

马尼康丹 L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan:

    数据表中显示了安全热降额图。 我把它们复制到下面。

    对于这两个器件、105C 下的允许功率耗散约为375mW。 (25个15mA,红线)。

    此致、

    肖恩

    UCC21530

    UCC21551