请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25611D 您好、先生/女士:
我们正在测试我们的 PCBA、发现以下问题。
当 VIN 为5.1V 充电电压为4.41V 时、换能器工作正常。
但当 VIN 是5V 充电电压时、充电器4.41V 是不行的、即使我们把充电电压换成4.2V 也不行。
我们还检查了 REG09 0A、 还检查了 TS 和/CE 的电压电平、结果如下所示。
请告知我们如何解决此问题。
期待您的反馈。
非常感谢。
电源电压:5.0V
充电电压限制 :4.2V
/CE 电压:0V
TS 电压:2.92V
寄存器数据: 
电源电压:5.0V
充电电压限值 :4.41V
/CE 电压:0V
TS 电压:2.92V
寄存器数据: