This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:数据表命令位映射表 DDh 默认值

Guru**** 2528960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270504/tps65400-datasheet-command-bit-mapping-table-ddh-default-value

器件型号:TPS65400

您好!

我使用的是 TPS65400数据表:"SLVSCQ9E–2014年11月–2022年3月修订"(修订版 E)。

我相信表8-7中有一个错误。 根据数据表、代码 DDh 的缺省值为"0x01"。

详述 DDh TON_TOFF_DELAY 的表8-34指示默认值为"0x10"。

从我的测试中、我发现授权经销商的空白器件在命令 DDh 中响应"0x10"。

我认为表8-34是正确的、并且表8-7中存在错误:DDH 默认值应为"0x10"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianmarco、

    我将查看"日志"、稍后向您提供反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    好极了、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianmarco、

    是的、回答正确。 这是写入错误。 感谢您发送编修。

    此致、