This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5018:输出保护

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270456/lm5018-output-protection

器件型号:LM5018

当器件未向 Vin 施加电压时、LM5018是否需要在 SW 或 FB 引脚上提供保护?

作为参考、我将使用数据表第1页的典型应用原理图。

LM5018是否可以在没有电压施加到 Vin 的情况下承受施加到 Vout 的外部电压?

如数据表的典型应用部分所示、在对 Vin 不施加电压时、从 OUT 到 Vcc 的二极管是否保护其输出级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarod、假设绝对最大值表符合、则外部偏置输出电压正常(禁用器件时)。

    建议在 VIN 和 SW 之间连接一个肖特基二极管、尤其是在设计具有大量输入电容器的情况下。

    这将防止从输出电压到输入电压的浪涌电流对通过高侧体二极管传导的输入电容器进行充电、但肖特基二极管的额定功率更多地定义为高于功率 FET 的参数体二极管。

    阳极将处于 SW 上、阴极将处于 Vin 上。