This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261-1:关于 PGOOD 上升沿抗尖峰脉冲时间

Guru**** 2586365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268605/tps65261-1-about-pgood-rising-edge-deglitch-time

器件型号:TPS65261-1

您好!

查看 TPS65261-1的数据表、它指出 PGOOD 上升沿抗尖峰脉冲时间为512个周期。
该值是典型值、您是否具有最小值和最大值信息?
在我的电路中、开关频率为781kHz、但当我实际测量电路时、PGOOD 去毛刺脉冲时间为0.85ms。
在上面的512个周期的计算中、它应该为0.655ms。
即使考虑到开关频率的变化、这种差异也看起来很大。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将在下周初发布答案。

    此致!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 实际上、我们现在没有 PG 上升抗尖峰脉冲的最小值/最大值、并且 PG 抗尖峰脉冲时间也可能有一些变化。 请您告知我们您的任何担忧,或者我们可以为您提供哪些支持?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我想确定实际测量结果是否有效。
    我还有两个问题。
    1. 512个周期的数字是否可能变化?
    2.是否有任何因素会导致上升生成时间从512个周期开始变化?
    例如、在计数512个周期之前和之后可能需要一些等待时间。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 您能否告知我们您是如何测量 PG 上升抗尖峰脉冲时间的、或者您是否具有波形? 我想首先检查测量结果。 一个示例: 以1Hz 频率在0.42V 至0.6V 的方波强制 fb、触发 PG、然后您可以获得抗尖峰脉冲时间。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    附录是测得的波形。
    从2.5V 变为恒定到 PGOOD 上升的时间被测量。
    另外、更正我的信息。
    开关频率设置为707kHz。 实际测量值在699kHz 和710kHz 之间变化。
    因此、PGOOD 上升沿抗尖峰脉冲时间应为0.72ms 至0.73ms。
    因此、由于测得的波形为0.85ms、存在大约0.1ms 的差异。
    请告诉我导致此差异的原因是什么。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    感谢您的反馈。 是否为来自 Buck1/Buck2/Buck3的2.5V 电源轨? 请您检查所有三个降压稳压器的 Vout 均处于范围内后的抗尖峰脉冲时间吗?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了2.5V、还有1.1V 和3.3V 系统。
    1.1V 和3.3V 上升后、2.5V 最终启动。
    经确认、1.1V 和3.3V 在设定的范围内。
    好的、请告诉我您对 PGOOD 上升沿抗尖峰脉冲时间差异的看法。
    此外,请就我先前提出的问题提供您的意见。
    1. 512周期的值本身是否有任何变化?
    2.除512周期外的变化因素。
    3.根据数据表、开关频率的变化是600KHz、即±40KHz、±6.7%。
     707kHz 也在±6.7%的条件下计算、是否有任何问题?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的反馈! 因为这个变体的原因、我会检查并很快回复给您。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    周期数可能与512个周期不完全相同、但变化不大。 您能否通过其他方式尝试获取更准确的 PG 抗尖峰脉冲时间?  强制 fb 从0.42V 到0.6V 方波、频率为1Hz、触发 PG、然后您可以获得抗尖峰脉冲时间。 下面显示的波形供您参考。 通常在软启动结束时 PG 会生效。 有时、软启动结束会在输出电压变为目标值后发生。

    谢谢! 请告知我们您的任何担忧。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    最后、请告诉我。
    在 Vout 达到目标值后软启动结束意味着什么?
    软启动到结束的条件是什么?
    SS 引脚电压达到0.6V (=输出电压变为稳定)的条件是否不是?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    抱歉、它可能会让您感到困惑。 请参考下面显示的一个示例。 在下图中、基准电压为0.8V。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚