This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:对于 Zynq 中的 VTT、为0.9V

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270237/tps650864-0-9v-for-vtt-in-zynq

器件型号:TPS650864

您好!

在下面的帖子中、当使用0.9V 而不是0.85V 时、没有问题。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828462/tps650864-question-about-tps6508641-power-for-ps-domain-and-pl-domain?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps6508641%2520VPS_MGTRAVCC

您有任何测试结果或原因吗? 例如、MGT resumns - USB3.0 DP 等

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    关于 Kevin 在该主题中提到的内容、我们没有任何其他测试结果。 为了获得对引脚电压的正式意见、我会联系 Xilinx。 但是、我们在使用0.9V 时没有任何已知问题。

    此致、

    詹姆斯