This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737:PS73701DCQR的dropout电压 μ A

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270617/tps737-ps73701dcqr-dropout

器件型号:TPS737

PS73701DCQR的dropout电压在什么条件下是500mV?和标称130mV有啥区别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李立松先生,您好!

    负载电流是对VDO的主要影响。此图很好地指示了设备的VDO取决于输出电流。

    李先生,谢谢 μ A!

    乔什·纳查西