This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PFCLLCSREVM034, UCC24624, UCC28064A, UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248427/ucc256404-ucc256404

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件:PFCLLCSREVM034UCC24624UCC28064APMP、

您好,Mani

我正在使用参考您的参考设计

PFCLLCSREVM034用户指南

在参考原理图上(12V 输出) 我的输出电压32V@ 12.5A

原理图上的第10页 VB 连接到 U1 VDD 我检查数据表 U1、它显示 max VDD 26V 灌电流15mA

所以我 必须 使用! K,压降为15V。 因此32V-15V=17V、我可以连接 U1上的 VDD (UCC26624DR)

请提供建议

感谢您的帮助

此致

萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    您可以使用电压稳压器电路、以便从 LLC 输出生成15V 电压。 该15V 电压可用于为 UCC24624 VDD 轨供电。

    请参阅以下参考设计、其中使用电压稳压器从 LLC 输出电压为 SR 控制器供电。

    TIDA-010015原理图和方框图

    TIDA-01495原理图和方框图(修订版 A)

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mani

    JCHK 建议使用 UCC28064A (PFC)

    UCC28064A 具有良好的参考设计

        a. PMP 31179 (使用256404)

        b. PMP 30763 (使用256404)

        高于 a 或 b 的最佳参考设计是

    或者我应该坚持使用您建议的参考设计 PFCLLCSREVM034

    请提供建议

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    由于我已经通过电话回答了您的问题、因此我将关闭此主题。 请针对所有 PFC 相关问题创建新主题。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mani

    图2. PFCLLCSREVM034原理图:LLC 部分

    我看不到插针#9 连接 LL/SS 到? 位置?

    什么是适合 UCC256404的参考设计:  

    1. PFCLLCSREVM034原理图  

    2. PMP30763 Rev_C LLC 原理图 SchDoc

    请提供建议

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    PFCLLCSREVM034原理图中, LL/SS 引脚 通过电阻分压器连接到 RVCC。 未连接到原理图中的任何其他位置。  

    而  PMP30763中的 LL/SS 引脚也被连接到外部过载保护,如下所示。

    您可以参考任何这些原理图 进行原型开发。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mani

    请参阅 Simplis 仿真模型

    我有 simplis 工具

    原理图上没有 AUX 绕组连接到 VCC? 该正常情况

    1.当 我跑的时候,它会给我12DC 输出

    2. 可以更改绕组参数 以获得 32VDC,是否需要添加 AUX 绕组并连接 VCC? 或者仅更改绕组并运行仿真、

    此致

    萨姆

    e2e.ti.com/.../UCC25640x-Simulation-Test-Bench.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    模型中不模拟 VCC。 因此、在执行仿真时、您不需要将任何源连接到 VCC 引脚。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SAM_5F00_3463.UCC25640x-Design-Calculator-Rev4.0-_2800_1_29002800_1_2900_.xlsxe2e.ti.com/.../tidm517a.pdfHiMani

    感谢您的帮助、请参阅随附的

    1.设计计算器

    2. PMP30763 Rev_C LLC 原理图的参考设计 SchDoc

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mani

    这里是 Simplis Moudule

    此致

    萨姆

    e2e.ti.com/.../0741.slum684.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    请查找随附的仿真文件:

    e2e.ti.com/.../SAM_5F00_UCC25640x-Simulation-Test-Bench.sxsch

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mani

    非常感谢

    当我看到电流波形时、它仅显示一个正方形是正常的吗?

    如何绘制增益裕度和相位裕度波特图?(我尝试使用波特图探头)

    请提供建议

    感谢您的帮助

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    请参阅随附的生成波特图的文件。

    e2e.ti.com/.../2318.SAM_5F00_UCC25640x-Simulation-Test-Bench.sxsch

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LLC_5F00_Closed_5F00_Loop.zip

    e2e.ti.com/.../LLC_5F00_Closed_5F00_Loop.pdfHi马尼卡塔

    感谢您的帮助

    在运行仿真时、我收到错误消息、

    请参阅随附的 Simiplis 文件。这些器件具有用于增益裕度相位裕度的波特图仿真

    看看我们是否可以合并到原理图中

    感谢您的帮助、今天打电话给您

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我在上一个线程中附加的文件 能够生成波特图。

    若要生成波特图、请按照以下步骤操作:

    1.首先需要运行瞬态分析。

    2.瞬态分析完成后(无需关闭任何 simplis 选项卡),您需要禁用瞬态分析并启用交流分析。  

    此致

    Manikanta Pe2e.ti.com/.../UCC25640x-Simplis-Model_5F00_APL.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mani

    非常感谢您的帮助

    两个电路都在工作

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mani

    在 LLC 引脚1 HV 上、需要设置什么值才能找到?

    我刚刚进行了计算、如果它是88rms (250pk)

    I=88V/3K =29ma

    V=I X R= 29mA X 3K= 87VDC

    那么、87VDC 的高压引脚组是什么?

    请提供建议

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭这一主题、因为我已在您的另一主题中回答了这一问题。

    此致

    马尼坎塔