This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22961:OTP 过热保护

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270650/tps22961-otp-over-temperature-protection

器件型号:TPS22961

您好!

 我想确认 TPS22961是否具有 OTP 功能? 我不清楚数据表上的 OTP 说明。 如果有 OTP、有多高的 C 级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    正确、TPS22961没有热关断/过热保护。

    但是 TPS22971 没有此功能、该功能在170°C 时触发、并在30°C 迟滞后取消置位。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢