This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5871-Q1:UCC5871 OUTH 电压下降

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5871-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270689/ucc5871-q1-ucc5871-outh-voltage-goes-down

器件型号:UCC5871-Q1

您好、专家:

我的客户在他们的项目中使用 UCC5871-Q1。 当它们将 RGON 和 RGOFF 更改为200 Ω 时、OUTH 电压变为13V、而不是正常的18V。

在我看来、这2个电阻器 可用于最大限度地减少寄生电感和 IGBT 输入电容产生的振铃。  

  • 为什么 RGON 和 RGOFF 的值影响 OUTH 电压?

此致

伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    您能否分享客户以及使用的终端设备 UCC5871?

    栅极电阻器将限制驱动强度。 200欧姆非常大、将在很大程度上限制电流。 我们通常会看到客户的栅极电阻设计在1-10欧姆之间。 我的理论是、由于驱动强度非常小、因此无法在 PWM 关闭之前为栅极电容充满电。

    您能否分享这些波形以便更好地理解? 我想看到 Rg=200欧姆并且大约为5欧姆时的波形?

    您是否还能确认 GM 故障是否报告?

    虽然增大栅极电阻器有助于减少振铃、但还有其他方法可以减少振铃。 如果客户可以分享波形或发现什么问题、我很乐意提供帮助。 栅极电阻器的选择将基于所需的驱动强度和整个系统。  您可以 在此处了解更多相关信息。 

    请告诉我。

    此致、

    阿克夏特