This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56H-Q1:有关 UCC28C56EVM-066的问题、(doc bumber sluucn1c)

Guru**** 2391125 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C56EVM-066, UCC28C56H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268457/ucc28c56h-q1-questions-about-ucc28c56evm-066-doc-bumber-sluucn1c

器件型号:UCC28C56H-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C56EVM-066

有关 UCC28C56EVM-066的问题、(doc bumber sluucn1c)

1.Q1、Q2形成 VDD 的高压启动、但齐纳二极管 D5到 Q2的栅极不能断裂而产生25V 的电压。 D5的电流路径是什么?

2.由于 VDD 的电压超过18V、UCC28C56H-Q1的 VREFV 上电至5V、这会使 Q3进入 Trun、将 Q2的栅极拉至 HV_GND、最终关闭 Q3。

  当 AUX 电源正常工作时、HV 启动应停止。 如果 Vref 上电至5V、则在 AUX 电源工作之前、HV 启动被关闭、使 UCC28C56断电、然后上电。

  这可能不起作用。

3、查看 这个 EVB 的物料清单、发现有的元件在原理图上找不到。 隔离式反馈的 U2、U3可在 BOM 列表中找到、但 原理图上没有 U2或 U3。

  在哪里可以找到完整的原理图?

4.前沿消隐的功能是什么,它如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobo:

    我会处理这个问题、今天很快就会回来与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bobo

    1.Q1、Q2形成 VDD 的高压启动、但齐纳二极管 D5到 Q2的栅极不能断裂而产生25V 的电压。 D5的电流路径是什么?

    D5功能是防止 Q2的栅极超过22V。 Q1和 Q2不是正常开关 MOSFET、而是耗尽模式 MOSFET。 这意味着当其 Vgs 电压达到负值阈值(在本例中约为-1V)时、它们将充当电流源。 启动开始时、D5将关闭、流经 R5的电流将由 D9的正向电压、Q2的 Vgs 电压和 R5电阻值决定。

    2.由于 VDD 的电压超过18V、UCC28C56H-Q1的 VREFV 上电至5V、这会使 Q3进入 Trun、将 Q2的栅极拉至 HV_GND、最终关闭 Q3。

      当 AUX 电源正常工作时、HV 启动应停止。 如果 Vref 上电至5V、则在 AUX 电源工作之前、HV 启动被关闭、使 UCC28C56断电、然后上电。  

    Q3是正常开关 MOSFET、其功能是在 VDD 达到 UVLO 值(18.8V)后和 Vref 达到5V 后关闭高压启动。 当 Vref 达到5V 时、Q3会导通并将 Vgs 电压钳位到-18V、并关断 Q2 (耗尽模式 MOSFET)、因此会关闭 HV 启动。

     有关高压启动的更多详细信息、请参阅数据表的第9.2.2.12节或底部指出的文章。

    3、查看 这个 EVB 的物料清单、发现有的元件在原理图上找不到。 隔离式反馈的 U2、U3可在 BOM 列表中找到、但 原理图上没有 U2或 U3。

      在哪里可以找到完整的原理图?

    U2和 U3未填充在原理图中、因此 BOM 中为这些器件指定的数量为零。 它们可能来自此 EVM 拓扑的另一版本、但它们不属于此 EVM 原理图的一部分。

    4.前沿消隐的功能是什么,它如何工作?

    LeaderEdge Blankign 的功能是在每次 MOSFET 打开时拉低 CS 电压。 这是为了防止 CS 引脚上出现高峰值电压、该电压会导致 MOSFET 提前关断。 前沿消隐激活的时间(与开关 周期相比必须更短)取决于 C23、R26和 R27。

    有关前沿消隐的更多详细信息、请参阅数据表的第9.2.2.13节。

    数据表: UCC28C5x-Q1适用于 Si 和 SiC MOSFET 的汽车类低功耗、电流模式、高性能 PWM 控制器数据表(修订版 C)

    详细高压启动: 采用 SiC MOSFET 的高密度辅助电源、适用于800V 牵引逆变器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    我想 UCC28C56的 启动应该是这样的:高压启动和 VDD 达到 UVLO --> Vref 达到5V -->输出为 Q5生成 PWM --> VDD 的辅助电源开始工作-->关闭高压启动。

    在 EVM 上、是否存在 Vref 达到5V 并打开 Q3以关闭 Q2、然后输出才会为 Q5生成 PWM 的风险? 如果 OUT 无法输出 PWM、则 VDD 没有辅助电源。 此时、HV 启动被关闭。 因此 UCC28c5x 将断电。

    UCC28c5x 是否适用于高电压1500V 最大值? 如果没有、您的建议是什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    1) 在有源启动电路上、 如果我在 Vin 和 Q4集电极之间选择一个较大值的电阻器、那么 除了 Dalintion 晶体管外、我是否可以将 Q4更改为常规晶体管?

    2) 使用耗尽模式 MOSFET、请参阅下图、 Q1耗散的最大功率=(Vin_max - ve_q1)* IDD =(1000 - 521)* 1.3mA = 622.7mW。

    Maxim 功率耗散 Q2 =(VE_ Q1- ve_Q2)* IDD =(521 - 23)* 1.3mA = 647.4mW。

      Q1和 Q2的 I thoutg 功率耗散对于 SOT-23封装而言太大。

    3) 为什么电流源设计为1.3mA?  我认为电流源应该 输出电流 则会导致稳定性问题。  

    4) 从 UCC28C56H-Q1的数据表(9.2.2.1)到计算 Ton_est、占空比为0.8 (Dvin_min)。 输入电压或输出电压下的 Dvin_min 与什么之间的关系?

    5)  在 UCC28C56H-Q1 (9.2.2.4)数据表中、若要计算 Ipri_rms_max、存在 dmax、dmax 与输入/输出电压之间的关系是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobo、我会处理这个问题并在今天很快回复您。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobo:

    我想 UCC28C56的 启动应该是这样的:高压启动和 VDD 达到 UVLO --> Vref 达到5V -->输出为 Q5生成 PWM --> VDD 的辅助电源开始工作-->关闭高压启动。

    是的、此逻辑顺序正确。

    在 EVM 上、是否存在 Vref 达到5V 并打开 Q3以关闭 Q2、然后输出才会为 Q5生成 PWM 的风险? 如果 OUT 无法输出 PWM、则 VDD 没有辅助电源。 此时、HV 启动被关闭。 因此 UCC28c5x 将断电。

    当 Vdd 达到 Vddon (UVLO)时、器件将产生 PWM 输出脉冲、且 Vref = 5V。 这意味着 Q3会在器件生成驱动器信号后下拉 Q2并关闭 HV 启动。

    UCC28c5x 是否适用于高电压1500V 最大值? 如果没有、您的建议是什么?

    该 EVM 专为 Vinmax=1000V 而设计。 如果您想提高 Vinmax、您可以这样做、但元件和整个系统的设计将会改变:HV 启动(可能还需要一个耗尽型 MOSFET、齐纳二极管)、Cin 输入电容器、变压器设计、主开关 MOSFET Q5、钳位等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)  在有源启动电路上、 如果我在 Vin 和 Q4集电极之间选择一个较大值的电阻器、那么 除了 Dalintion 晶体管外、我是否可以将 Q4更改为常规晶体管?

    集电极电阻的最大值由 RC、max (计算公式1、 注意)、在低输入电压下、并考虑最大启动时间(tsmax)。 如果您使用比 Rcmax 更高的 RC 值、则当器件以较低的 Vin 导通时、软启动时间会过长且没有限制。  

    2)  使用耗尽模式 MOSFET、请参阅下图、 Q1耗散的最大功率=(Vin_max - ve_q1)* IDD =(1000 - 521)* 1.3mA = 622.7mW。

    Maxim 功率耗散 Q2 =(VE_ Q1- ve_Q2)* IDD =(521 - 23)* 1.3mA = 647.4mW。

      Q1和 Q2的 I thoutg 功率耗散对于 SOT-23封装而言太大。

    Q1和 Q2专为高压启动而设计、它们应该不会消耗大量功率。

    3)  为什么电流源设计为1.3mA?  我认为电流源应该  输出电流  则会导致稳定性问题。

    1.3mA 是当前的充电电容 Vdd 在启动时、您可以增大或减小该电流、从而减小或增大 R5值。 R5不取决于输入电压(数据表中的公式29)、因此您可以决定启动转换器的速度。 Iout 的公式是器件驱动主开关时的输出电流、它不同于启动充电电流。 两者之间没有关系。

    4)  从 UCC28C56H-Q1的数据表(9.2.2.1)到计算 Ton_est、占空比为0.8 (Dvin_min)。 输入电压或输出电压下的 Dvin_min 与什么之间的关系?

    DIN_MIN 是最小输入电压 Vin_min 下的占空比。 在 Vin_min 下、转换器需要在输入端提供更多电流来为输出端提供相同大小的功率、然后占空比会增加。  

    5)  在 UCC28C56H-Q1 (9.2.2.4)数据表中、若要计算 Ipri_rms_max、存在 dmax、dmax 与输入/输出电压之间的关系是什么?  

    DMAX 是转换器可以产生的最大占空比、当输出短路(FB=0)或转换器启动时会发生这种情况。 该值在数据表第7.5节第8段中指定。

    如果您有任何 Furter 问题、请告诉我回复 该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Manuel:

    1) 为什么 Dvin_min 为0.8?  

    根据伏秒理论 Vin *Ton =(Vo+Toff) Vf *NPS *Toff.  MOSFET 驱动器开启时、TON 持续时间;MOSFET 驱动器关闭时、Toff 持续时间。

    因此 Vin * Duty_cycle =  (Vo+NPS)* Vf *(1-Duty_cycle ),而 Duty_cycle =(Vo+NPS)* Vf NPS /[Vin +(Vo+NPS)*NPS)] Vf。

    当输入电压为40V、输出电压为15V、Vf 等于0.6V 时、不同的 NPS 会导致不同的占空比、请参见下表。

    因为一开始 NPS 不确定、所以我认为占空比不能确定为0.8。

    输入电压 国际语音 Vf NPS 占空比
    40 15 0.6 10.3 0.800677696
    40 15 0.6 8 0.757281553
    40 15 0.6 6 0.700598802
    40 15 0.6 4 0.609375
    40 15 0.6 2 0.438202247
    40 15 0.6 1 0.28057554

    2)  如果输入电压为1500V、则反激式拓扑中的单个 SiC-MOS (1700V 的最大 Vds)在 MOSFET 关断时更易于击穿。

    您有什么建议? 是否有适用于1500Vin 系统的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobo:

    1)  为什么 Dvin_min 为0.8?  

    这是在 DCM 下工作的反激式、因此伏秒平衡公式如下所示:

    VIN*D=(输出电压+ Vf)*NPS*D2

    其中 D2=1-D-D3和 D3是两个器件都关断的时间。

    要计算 D 值、您还需要考虑电容器的电荷平衡。 对于这两个方程、您将得到以下 D 方程:

    D=(Vout+Vin*sqrt Vf (2*FS*L/R)

    2)  如果输入电压为1500V、则反激式拓扑中的单个 SiC-MOS (1700V 的最大 Vds)在 MOSFET 关断时更易于击穿。

    您有什么建议? 是否有适用于1500Vin 系统的参考设计?

    在反激式转换器中、经过 MOSFET 消磁时间(关断)的电压为 Vin+(Vout+MOSFET)* NPS、因此您的 Vf 额定电压需要大于该值(建议至少高出30%)。 请注意、我们还需要考虑钳位电压、与开关周期相比、钳位电压导通的时间很短(请参阅随附)。 对于 EVM、Vinmax=1000 NPS=10 Vf =1V (近似值) NPs=10 (大约)、所以使用1700 MOSFET 就足够了。 FIR Vin=1500、则1700更短。 在市场上很难找到额定电压高于1700的 MOSFET。 为此、您需要堆叠多个 FET、并且需要更复杂的驱动技术。  

    如果您还有任何其他问题、请让我回复该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在 DCM 下工作的反激式、因此伏秒平衡公式如下所示:

    VIN*D=(输出电压+ Vf)*NPS*D2

    其中 D2=1-D-D3和 D3是两个器件都关断的时间。

    要计算 D 值、您还需要考虑电容器的电荷平衡。 对于这两个方程、您将得到以下 D 方程:

    D=(Vf +输出电压)/Vin* swrt (2*FS*L/R)

    [BOBO] 您的意思是 D=(Vout+Vin*) Vf 平方根 (2*FS*L/R)?  

    对于 EVM、R 是 R2和 R28并联、是31欧姆?  L 代表什么、它在 EVB 上的值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobo:

     1.您的意思是 D=(Vout+Vin*) Vf 平方根 (2*FS*L/R)?  

    2.对于 EVM,R 是 R2和 R28并联,是31欧姆?  L 代表什么、它在 EVB 上的值是什么?

    R 是负载电阻器、其值取决于传输的功率大小。 就 EVM 而言、对于125V<Vin<1000V Pout=40W、则 R=Vout^2/Pout=5.625欧姆。  

    L 是在初级侧看到的变压器的磁化电感。 对于 EVM、L=550uF

    如果您还有任何其他问题、请让我回复该主题。