This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:输出跳过问题

Guru**** 2503405 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270142/uc3843-output-skip-issue

器件型号:UC3843

客户正在使用 UC3843设计具有60V 输入电压至65V 输出电压以及电压模式控制的升压转换器。 他们发现 UCC3843的输出意外保持开启和关闭、而 COMP 和 ISENSE 的电压保持稳定。 您能帮助检查可能的原因吗? 谢谢你。

在下面的波形中、CH1:引脚1 COMP 电压、CH3:引脚3 ISENSE 电压、CH4:PIN6输出电压

下图中,1通道是1脚电压,3通道是3脚电压,4通道是6脚的驱动输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    当您尝试以最小占空比运行时、在斜坡的谷底且存在明显的噪声时、如您所见、这可能会导致脉冲缺失。 选择更大的 CT 和更小的 RT 还可以实现更长的放电斜坡时间、这有助于实现更短、更一致的最小导通时间(较小的占空比)。

    CS 信号看起来非常 嘈杂、根据原理图、RTCT (振荡器)也可能非常嘈杂。 您在何处进行测量? 应在尽可能靠近 IC 的位置进行测量、并使用"尖端和接地筒"探头测量技术、如下所示。  

    如果您将 PWM 设置为电压模式控制、请参阅 UC3843数据表中的图8-13。 此外、还应在最靠近 VCC 引脚(引脚7)并与 C132 (4.7 μF)并联的位置添加一个100nF 高频旁路电容器 。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    谢谢你。 请查看客户的进一步反馈。

    如     下图所示、 CH1 通道 是  驱动 波形、  CH3 是  输入 电流 波形。   可以  看出  驱动 损耗 是 周期性的、 所以 我 不  认为  是 由  噪声引起的。  这 看起来 像是  环路 振荡、 但     UC3843的引脚1波形是 稳定的、 因此 它 不应该 是  环路 问题。

    当  输入 电压  较低时、   不  存在此类问题  、它 可以 正常工作。  我 觉得            在 这种情况下、UC3843无法输出非常低的占空比。

     对于 用作电压 模式的 UC3843、                  文档 SLUA257中介绍了使用分压并馈入电流检测引脚的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否曾尝试测量引脚1、进行交流耦合并缩放振幅以观察是否存在轻微振荡? 如果您降低输入电压或增大负载电流、该条件是否改变? 您是否尝试过我以前建议的方法、将 RTCT 更改为更大的 CT、更小的 RT? 如果您已尝试所有这些、并且确信环路是稳定的、则可能是 PWM 无法解析到如此短的导通时间。 如果存在振荡、是否能够在直流输出电压(交流耦合)下测量?

    史蒂夫