This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:Vout 波形

Guru**** 2511065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264508/tps53355-vout-waveform

器件型号:TPS53355

您好!

我的客户在输入电压=12V、输出电压=1.2V、输出电流=0A 的条件下使用 TPS53355。 在一个器件中、输出电压变为随附文档中的波形、一段时间后、正常输出1.2V。  我认为某种保护功能正在工作、但您能告诉我原因吗?

e2e.ti.com/.../TPS53355_5F00_waveform.pdf

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Nishie。

    这看起来是稳定性问题。 我会仔细检查纹波注入电路的值。 您能否分享客户原理图?

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caleb-San:

    感谢您的支持。

    我给大家发送了一封友谊申请、分享原理图。 如果可能、您可以提供您的电子邮件地址吗?

    纹波注入电路如下所示。 我使用设计工具将电阻从43 kΩ 更改为20 kΩ、但输出电压波形没有改变。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    https://www.ti.com/tool/ja-jp/download/SLURAZ7

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caleb-San:

    电路原理图如附件所示。 我感谢您的评论。

    e2e.ti.com/.../6622.Circuit.pdf

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta-San、您好!

    请允许我一直到8/31查看您的原理图并提出建议。

    感谢您的耐心等待、
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta-San、您好!

    在查看您的原理图后、我有一些想法。

    1.是否可以确保输出没有短路? 发生脉冲的频率使我认为有一个电容器短路、或者可能有一个电阻器。 这可以通过在器件关断时向输出端施加小的反向电流来实现。 如果其中一个电容器短路、它将变热、您可以在热像仪上识别这一点。 您还可以通过在电容器组上放置一个万用表并测量电阻来再次进行检查。

    2.我会把纹波注入电阻降低到10千欧,看看是否有什么改进,否则你的纹波注入电路没有问题。

    3.在布局中,您能否确认到 VBST 和缓冲器的连接不是通过开关节点上的单个过孔共享?

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caleb-San:

    2. 客户将纹波电阻的阻值更改为10千欧,输出电压没有变化。

    3. 过孔单独布置。 还附加了部分图形布局、因此请进行检查。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Nishie。

    布局看起来不错。 客户是否有机会检查输出是否短路?

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caleb-San:

    未在输出阶段检测到异常发热。 电阻值为37欧姆至38欧姆。 此结果相当于普通承印物。

    对于正常基板、输入侧的电阻值为66k Ω 至67k Ω、对于 NG 基板、输入侧的电阻值为22k Ω 至23k Ω。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yuta-San、

    我正在和一位对此器件有经验的同事进行磋商。 请允许我明天再提进一步的建议。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caleb-San:

    从客户处获得了其他信息。

    从过去公布的原理图中移除铁氧体磁珠(BF1)后、输出电压恢复正常。 如果用手指按下 TPS53355前面级 DCDC 的 FB 引脚、输出电压将正常。 但是、FB1不能在客户的电路中拆下。

    如果您有解决方案、请告诉我。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yuta-San、

    有几个问题要请教您。 拆下铁氧体磁珠时、是否在其位置短路? 您在谈论什么 FB 引脚、器件上的 FB 引脚或铁氧体磁珠上的引脚?  

    接下来、我要求客户验证 C15的位置、我们想知道此电容器相对于 VDD 引脚的位置是否可能导致问题。

    此外、您是否可以要求客户在最靠近器件的电容器上测量 VIN、最好使用差分探头? 发送的初始 VIN 示波器屏幕截图上的比例好像是关闭的、因此我们想知道这是否是错误。 您是否也能提供与 VIN 引脚相关的 VIN 电容的屏幕截图?

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caleb-San:

    感谢您的答复。

    一些问题可供您参考。 移除铁氧体磁珠时、是否在其位置放一个短处?

    ->移除铁氧体磁珠后,客户将其放置一个短的位置。

    [报价 userid="499541" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264508/tps53355-vout-waveform/4802897 #4802897"]以及您谈到的 FB 引脚、器件上的 FB 引脚或铁氧体磁珠上的引脚?  [/报价]

    -> FB 引脚是直流/直流转换器产生12V 电压的 FB 引脚。

    接下来,我要求客户验证 C15的位置,我们想知道此电容器相对于 VDD 引脚的位置是否可能导致问题

    ->如果您能查看所附的 C15位置模式布局,我将不胜感激。

    e2e.ti.com/.../TPS53355-Pattern-Layout.pdf

    此外,您是否可以要求客户在最靠近器件的电容器上测量 VIN,最好使用差分探头? 发送的初始 VIN 示波器屏幕截图上的比例好像是关闭的、因此我们想知道这是否是错误。 您是否也能提供与 VIN 引脚相关的 VIN 电容的屏幕截图?

    我会检查一下 Vin。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yuta-San、

    我在您共享的布局中找不到 C15、好像 VDD 直接与 VIN 焊盘相连、没有自己的滤波电阻器。 这可能就是问题所在。 能否解释一下布局和原理图之间的差异?

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caleb-San:

    很抱歉、前面共享的电路图中的布局布线编号存在差异。 C15与 C452相同。 下图中的红色框代表 C15。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yuta-San、

    这可能是器件在空载时不稳定的原因。 VDD 电容器需要尽可能靠近器件、以有效地滤除噪声。 VDD 引脚是器件控制器电路的输入电源。 您是否可以要求客户以某种方式将引脚附近的电容器桥接地?

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caleb-San:

    感谢您的答复。 我会告诉客户进行验证。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta-San、您好!

    我懂了。

    谢谢。
    卡勒布