This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232HA:静态电流极高

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24232EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270307/bq24232ha-quiescent-current-very-high

器件型号:BQ24232HA
主题中讨论的其他器件:BQ2432、BQ24232EVM

大家好、我已经使用 BQ24232HARGTT 设计了定制电路板。 电路板关闭时、电池消耗高达600uA。 您能告诉我问题出在哪里吗?

我已尝试移除所有电阻并切断输出信号、但电流仍然存在。 如果我移除 BQ2432、电流最终降至2uA。  

这是设计(PGOOD 和 CHG 信号直接连接到 uC、viset 路径在电路板上被切断、因此不应影响):

请告诉我需要考虑的方面、因为我们需要尽快送板生产。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    您在此电路板上测试的所有 IC 是否都做到了这一点?  

    如果您有可用的 BQ24232EVM、您可以测量此电路板上的 IC 吗?

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、很遗憾、我没有 BQ24232EVM。

    我有几个器件的电路板、在测试后、其中一些会给我大约30uA、另一些会给我600uA 到800uA 之间。 可能是安装或布局问题? 所有这些情况都是电路板关闭时导致的、这意味着 BQ 的输出通过开关与电路板电路的其余部分相隔离。

    此致、

    Andr é s.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    您有多个电路板、因此不需要 EVM。 您能否尝试使用测量值为30uA 的电路板、并将测量值为 600-800uA 的电路板上的 IC 替换为 IC?

    此致、

    安东尼·范