This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQStudio (BMS)在放电/充电期间无法记录整个电池 RSOC 上的数据

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270126/bq40z50-bqstudio-bms-fails-to-log-data-over-the-complete-rsoc-of-battery-during-discharge-charge

器件型号:BQ40Z50

您好!  

我们正在通过使用 Battery Management Studio 1.3.101 GUI 中的"Start Log"按钮读取所有寄存器、以采集电池在整个 RSOC 上的某些特性、包括电池的电压和温度。 在短时间内捕获该数据后、就没有问题了。 但是、如果经过一段较长的时间完成以涵盖从100%到0%的完全放电、然后我们尝试保存日志文件、该操作会失败、日志文件显示为空。  

出现这种情况的原因可能是 GUI 会将所有数据存储在 RAM 上、然后在最后立即写入日志文件。 可能是由于缓冲区大小已超过或出现其他一些问题、无法写入日志。

您能否仔细检查并尽早修复此问题? 由于在数据采集期间存在此问题、我们无法有效采集数据并调试设计中的实际问题。  

提前感谢。

此致、
雅加迪什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish:

    日志文件连续写入。 开始日志记录并检查日志文件大小是否随着时间的推移而开始增大。