This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:用于 AM62的4降压集成 PMIC

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270960/tps65219-4-buck-integrated-pmic-for-am62

器件型号:TPS65219

大家好、  

我们是否有 适用于 AM62的4个降压集成 PMIC?

也就是说、除了 CPU 内核、DDR 和 ARM 内核之外、系统的3.3V 电流通常超过400mA、可能至少需要4组降压稳压器。

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lilian:

    感谢您的联系。 客户计划使用哪种 AM62x 型号? 是否知道完整的可订购器件型号?

    VDD_CORE 需要降压稳压器、但 VDD R _core 可由 LDO 供电。 此处是应用手册的链接、其中显示了 使用 TPS65219 PMIC 为 AM62x 供电的不同用例的电力输送网络(修订版 B)。  

    谢谢。

    布伦达