This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:移除适配器后 VIN 放电缓慢、ACOK 下降延迟导致充电指示灯反应缓慢

Guru**** 2525750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264347/bq25710-vin-discharge-slow-after-removing-adapter-acok-drops-delay-cause-charging-indicator-reaction-slow

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件:BQ25720、BQ25700

大家好、

您可以帮助确认为什么会存在 VIN 下降时间差、该时间差会导致 ACOK 下降延迟。 我在移除适配器时正在与客户核实主机控制逻辑、同时需要向 BU 核实任何建议。

失败案例:

成功案例:

此致、

岳雅登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

    我怀疑 VINDPM 寄存器设置是不同的。 在这两种情况下、您能比较寄存器转储吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    他们会发现充电器会自动将0x3D 设置为3AC0。

    这是因为我们的失调电压低于空载 VBUS 电压1.28V 吗? 如果移除适配器、我们应该考虑3.2V 直流偏移吗?

    此致、

    岳雅登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

    VINDPM 设置为低于 VBUS 电压1.28V、VINDPM = VBUS-1.28V。  

    要将 VBUS-1.28V 转换为数字值、它遵循 VINDPM = 3.2+0.064*X 的等式、X 是寄存器值。 不要将这两个概念混为一谈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    那么、在这种情况下、为什么 VIIDPM 可能是可疑的呢?

    此致、

    岳雅登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

     在这两种情况下、我们仍需要比较寄存器转储。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    附件中显示了通过和失败的寄存器设置;

    断开 EC:


    断开 EC-charge、然后插入适配器。 0x3D 寄存器自动更新的值与失败时的值'3AC0'一致。


    我想问一下、更新 BQ25700、BQ25710、BQ25720的0x3D 寄存器的逻辑是什么、以及更新时间是否固定?

    此致、

    岳雅登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

    充电器将在加电期间更新输入电压寄存器0x3D (连接适配器时)。 上电过程大约需要200ms。 建议在最初的200ms 内不要写入寄存器。 在此期间的任何写入都可能丢失。

    在我看来、通过情况可以成功地保留新的寄存器值、而失败情况可以保留默认值。  

    此致、